This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:询问 TPS6598#39;s 4CC 命令光盘!CMD

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955806/tps65988-asking-for-tps6598-s-4cc-command-disc-cmd

器件型号:TPS65988

大家好、

客户希望切断电源、一个 MCU 将触发信号用于保护。 MCU 需要向 TPS65988发送4CC 命令"dis"。

但是,客户反馈4CC 命令“DISC”是!CMD。 客户可以很好地执行 GSrc 和 SSRC 命令。

您是否会对如何执行"dis" 4CC 命令提供意见? 除了发送"disc (光盘)"之外、还有其他建议吗?

这是用于"dis"命令的 I2C 分析器,结果是!CMD。 客户还捕获了 GSrc 4CC 命令进行比较、结果为0000。

1.发送4CC 命令"disc (光盘)"

2.发送“DISC”后获取“!CMD”

3.send 4CC 命令"GSrc"

发送"GSrc"后获取"0000"

 65988 Application CustomizationTool 中没有 DISC 命令。

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您检查0x03模式寄存器、它是否处于应用模式? 模式4CC 命令仅在该模式下成功。

    此外、您是否向 Data1寄存器发送任何内容?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、  

    我们通过邮件向您提供反馈。

    对于其他4CC 命令、这是可行的。 它处于应用模式。 你认为这有道理吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这很有道理、我可以选择让您尝试、但需要向我的团队核实。 我可以在明天回复电子邮件、了解详情。

    谢谢、

    哈里