This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:有关 DP83848连接到 PC 的问题

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963439/dp83848k-the-problem-about-dp83848-connect-to-the-pc

器件型号:DP83848K

你(们)好

我想让您回答几个问题:

DP83848硬件复位能否直接连接到 PC? 您是否仍然需要软件来操作它?

2.在上电硬件复位完成后、TX 时钟被测试为40M、但不是25M 或2.5M。 正确吗?

3.如何确认 DP83848芯片的成功初始化以及与计算机的正确连接?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suy、

    1. 是否询问 DP83848的 RESET_N 引脚是否可以直接连接到处理器或 MAC?  
    2. 如前所述、TX_CLK 频率应为2.5MHz 或25MHz。 如果您看到40MHz、DP83848可能处于未定义模式。 请检查所有自举设置是否均已针对您所需的模式进行了正确配置。
    3. PHY 将指示它已通过 LED_LINK 引脚与链路伙伴建立链路(ON =建立链路)。 寄存器0x0001位[2]也将提供 PHY 的链路状态。

    此致、
    Justin