This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1048:DSLVDS1048/1047可以支持的最大传输距离是多少?#39?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DSLVDS1048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963090/dslvds1048-what-s-the-largest-transmission-distance-that-dslvds1048-1047-could-support

器件型号:DSLVDS1048

您好专家、

我的客户使用 DSLVDS1048/1047传输信号。  您知道 DSLVDS1048/1047可以支持的最大传输距离是多少吗? 还有什么方法可以增加 传输距离? 谢谢!

-刘约德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    最大传输距离是取决于系统的参数、具体取决于我的因素、例如数据速率、电缆质量、布线长度、可容忍信号失真、可容忍抖动、 因此,我们不能对这一问题作出明确的答复。 通常、它可以在400Mbps 下处理小于5m 的距离、并具有良好的系统设计、但最好是客户在其系统中使用其条件进行原型设计、以确定最大距离。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anyiam、

    感谢您的支持。 您是否知道哪种电缆更适合长距离传输? 谢谢!

    - Jared。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    Cat5e 电缆工作正常。 您可以在以下位置找到测试报告: https://www.ti.com/lit/an/slaa844/slaa844.pdf 

    此致、

    I.K.