This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:自举引脚

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963493/dp83869hm-strapping-pins

器件型号:DP83869HM

大家好、我希望在我的 RGMII 至 Filber 和 RGMII 至 Copper 新设计中使用 DP83869HM。 我在查看第5页以及表12。 第5页未显示引脚22 (VQFN)是自举引脚。 此外、如果您看表13、它将 RX_CTRL 作为自举引脚、但在第6页上没有提到自举引脚。 您能帮我解决这个问题吗?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    RX_CTRL (引脚38)和 JTAG_TDO/GPIO (引脚22)都是表12中定义的自举引脚。 我理解第5页和第6页的引脚说明表中的混淆。 我将在下一次数据表更新时做一个注释、以阐明这些项目。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你