This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:使用 PD 和非 PD 电源

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963223/tps65987d-working-with-both-pd-and-non-pd-power-supply

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS25750TPS25750EVM

我的系统需要通过 PD 电源或非 PD 电源为电池充电-用户可以连接不同类型的电源、我无法控制这种情况。

使用 TI 充电器 IC 为电池充电。

我想设计我的系统、以便在任何情况下为充电器 IC 提供电源、我想使用此板、但将 VBUS 引脚直接连接到充电器 IC (可处理5至15伏电压)。 我在这里看到两个选项:

如果连接了 PD 电源、 65987将协商协议、并在 VBUS 上提供商定的电源。 如果连接了非 PD 电源、 65987将协商无结果、但在任何情况下 VBUS 都将通电(因为任何常规 USB C 电源都将为该引脚供电)

您认为这可以正常工作吗?

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否考虑使用 TPS25750等其他 PD 控制器? 此器件具有内置的充电器控制功能、无需额外编程即可控制电池充电器。 也称为 TPS25750EVM、它在 EVM 本身上使用电池充电器

    就您的设计设置而言、我不建议将输入端直接连接到电池充电器和 VBUS。 USB 规范仅允许 VBUS 上存在10uF 的最大电容、因此您需要使用某种类型的开关来隔离电池充电器所需的电容。 TPS25750或 TPS65987D 具有隔离 VBUS 的功能、并在源器件连接到 Type-C 端口时闭合其各自的电源路径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adam

    感谢你的建议。 我将查看您建议的 TPS25750解决方案、但我的问题仍然存在-如果用户连接非 PD 电源、会发生什么情况

    我们的产品?

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 PD 设备已连接时相同。 我们将看到已根据 CC 引脚上的 Rp 连接充电器、并相应地关闭电源路径。 无论所连接的电源是否支持 PD、PD 控制器都能满足您为充电器供电的要求、这也是一种非常合理/常见的请求、因此 PD 控制器也会考虑连接的非 PD 电源