This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9801:TCA9801和 TXS0102

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9801, TXS0102, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962897/tca9801-tca9801-and-txs0102

器件型号:TCA9801
主题中讨论的其他器件: TXS0102PCA9306

大家好、

我的客户正在考虑 TCA9801或 TXS0102。 您能支持以下问题吗?

TCA9801仅采用 DGK 封装。 您是否计划使用 TCA9801开发 DCT、DCU、DQE、DQM 和 YZP 等小型封装?

2. TXS0102在 ACH 和 Bch 上似乎都有10kohm 的内部上拉电阻器。 您能告诉我上拉电阻器的精度吗?

TCA9801和 TXS0102的特性有何差异?

4.如果您有 TCA9801和 TXS0102、还能引入另一种泄漏电流更低、封装更小的 I2C 电平转换器吗?

虽然 TXS0102的泄漏电流比 TCA9801小、封装更小、但客户担心内置上拉电阻会导致系统验证时间延长。  

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

     TCA9801 仅采用 DGK 封装。 您是否计划使用  TCA9801开发 DCT、DCU、DQE、DQM 和 YZP 等小型封装
    我不知道有什么计划为该器件或类似器件添加更小的封装选项。 如果我发现情况不同、我将再次检查此问题、并返回给您。  

    2.  TXS0102 在 ACH 和 Bch 上似乎都有10kohm 的内部上拉电阻器。 您能告诉我上拉电阻器的精度吗?
    我没有现成的这个值、但是在相同的测试条件下、流经这些引脚的预期电流不应偏离数据表上的图形超过10%。 我希望内部上拉电阻的精度要优于该裕度。  

     TCA9801 和  TXS0102的特性有何差异
    TXS0102是一款导通 FET 电压转换器。 当任一侧驱动为低电平时、通过连接两侧、此器件可在不同电压电平之间转换 I2C 信号。 但是、该器件不会缓冲 I2C 总线上的电容。 这意味着当激活时、总线两侧的电容将出现、并且应该考虑满足 I2C 规范。  
    TCA9801是一款 I2C 缓冲器、可缓冲总线电容。 由于该器件可重新驱动任一端的信号、因此两条总线的电容会分离、不会影响另一条总线的上升时间。  

    4.    如果您有 TCA9801和 TXS0102、还能引入另一种泄漏电流更低、封装更小的 I2C 电平转换器吗?
    PCA9306是我们较为常用的 I2C 电平转换器之一、采用多种封装类型、包括 DQE。 该器件还不包含集成上拉电阻器、因此可以在外部包含该电阻器、这有助于您客户的验证时间。 此器件是否适合您的需求、或者您是否需要其他器件的某些功能?

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    −35 %、+50 %;请参阅 [常见问题解答] TXS 器件内部电阻器变化/容差是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢对这一点的澄清。 我很惊讶地看到该电阻器具有很大的容差、但考虑到仿真的整个范围和功能、这是有道理的。  

    此致、
    Eric Schott