This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181RGZEVM:使用 EyeScan 工具、它在1080P@59.94上不是很稳定、而在1080p@60下它也不是#39

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956055/tmds181rgzevm-using-eyescan-tool-it-is-not-stable-with-1080p-59-94-while-it-s-stable-with-1080p-60

器件型号:TMDS181RGZEVM
主题中讨论的其他器件:TMDS181

您好!

我尝试了使用 EVM 可以执行的所有选项、但无法在1080p@59.94中获取输出、而可以在1080p@60中获取。 在1080p@59.94中、其输出不稳定。 屏幕每秒闪烁一次。

以下是测试环境:

  a)   HDMI 源发生器( 1080p@59.94 )->显示监视器                  =>确定

  b)   HDMI 源发生器(1080p@59.94)->TMDS181EVM ->显示监视器  => NG

请参阅随附的原理图:

希望您能告诉我解决方案。

谢谢、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    我没有看到原理图有什么问题、只是您可能希望将 OE 引脚上的电容器从0.1uF 更改为0.22uF。

    一个特定的 HDMI 源或多个 HDMI 源是否会出现此问题?

    您还可以将 VSADJ 电阻器更改为较小的值、看看它是否有用?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的建议。

    >此问题是在一个特定的 HDMI 源还是多个 HDMI 源中发生的?

    实际上、是的、只有该 HDMI 源存在此问题、但它与其他显示器没有任何问题。 因此、我想知道我们的产品内部采用 TMDS181时、在销售后是否会出现这种 HDMI 问题。  

    此外、我附加了 EyeScan 结果、如下所示。

    谢谢、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    是否使用 TMDS181 EVM 获取眼图数据?  

    您在获取此眼图时是否会发送特定的模式?

    您能否测量1080@59.94和1080@60的 TMDS181时钟输出? 您在两个分辨率之间看到的时钟频率是多少?

    谢谢
    David