This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:热插拔功能

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963291/ds80pci402-hotswap-capability

器件型号:DS80PCI402

您好!

我希望在热插拔环境中使用该器件、在该环境中、该器件将位于插入带电背板的电路板上。 这意味着几乎瞬间加电。 器件是否能够承受这种情况、或者它是否具有必须支持的最大 dV/dt?

在插入期间、它将保持在复位状态、直到所有辅助功能都启动。

此致、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    DS80PCI402或其他 PCIe 信号调节器件支持热插拔。 这是要求的一部分。 有几个预注意事项:

    1)。 与任何其他设计一样、务必确保 VCC 和 GND 在其余信号之前先建立。  

    2)。 其次,请注意 PRSNT*引脚。 这会将器件置于断电模式。 在该引脚取消置位的情况下、器件消耗的电流约为15uA。 最好将此引脚取消置位,直到插入电缆或介质,或者在插入卡时 PRSNT*引脚置位延迟。

    此致、Nasser