This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:有关 VCC 电源的问题关于 TUSB216

Guru**** 2876560 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963376/tusb216-question-about-the-vcc-supply-about-tusb216

器件型号:TUSB216

尊敬的:

TUSB216在相同的硬件引脚配置(BOOST 和 RX_SEN2)下与不同 VCC 电源(例如3.3V 和5V)的压缩能力是否存在差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在整个 Vcc 范围内、没有 TUSB216转接驱动能力保持不变。