This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:如果 I2C 不使用、直接更改为 TUSB212RWBR

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962527/tusb211-change-to-tusb212rwbr-directly-if-i2c-does-not-use

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件:TUSB212、

您好!

   如果不需要 I2C 功能、我是否可以使用 TUSB212RWBR 来替代 TUSB211RWBR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此应用手册、了解如何从 TUSB211迁移到 TUSB212:  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已查看应用手册、哪个直流信号升压部分适用于 TUB211?

    H-80mV

    M-60mV

    L-40mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DC_Boost 仅适用于 TUSB212。 对于 TUSB211、您可以将 DC_Boost/EN_HS 引脚保持悬空。

    谢谢

    David