This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:布局阻抗检查

Guru**** 2756065 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962228/tusb9261-layout-impedance-check

器件型号:TUSB9261

您好、Malik、

       我对 TUSB9261 USB 3.0布线阻抗有疑问、TUSB9261数据表(SLE671)页。19 10.1.2 超高速差分路由说明 SSTX 和 SSRX 应使用90欧姆进行路由、 但上游(CPU)数据表显示 USB 3.0信号应为85欧姆,所以您能为我们检查这个问题吗?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    每个差分对的布线都应采用90 Ω、±15%的差分阻抗。 因此、85 Ω 阻抗仍在 TUSB9261阻抗容差范围内。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

            Ω±表 Ω(103.5 ~ 78.26)Ω= 90 Ω±15%、但 PCB 制造商只能支持85 Ω±10%、因此阻抗将为(93.5~77.27)= 85 10%、这可能会有一些问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     PCB 制造商可以指定容差为5%、10%或15%、但他们应该能够通过根据布线宽度/高度、高隔离度、介电常数等进行阻抗计算来实现90欧姆阻抗 您是否可以要求 PCB 制造商为您提供一个测试板、其中包含阻抗测量结果?

    即使是85欧姆+/-10%、您也只会稍微关闭、因此我不认为这是一个重要问题。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

            因此  、85欧姆+/-10%阻抗可以满足 TUSB9261超高速跟踪(SSRX+/-和 SSTX+/-)阻抗要求?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请与电路板商店合作、通过更改布线宽度和高度来实现90欧姆差分阻抗。 我不明白电路板车间为什么只能使用85欧姆差分阻抗、因为它们应该能够控制布线宽度和高度。

    2.85欧姆 +/-10%阻抗与 TUSB9261阻抗要求略有不同、但我认为这不是一个重要问题

    3.如果阻抗是一个问题、您可以要求电路板商店为您提供具有阻抗测量结果的测试板、并且仅使用满足 TUSB9261阻抗要求的评估板。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

           电路板制造商可以提供90欧姆、但 CPU 数据表显示 USB 阻抗需要设置为85欧姆+/-10%!!!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请遵循 CPU 建议85 +/- 10%差分阻抗。

    谢谢

    David