This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX2121:串行器/解串器不能正常工作

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LX2121, DS92LX2122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956480/ds92lx2121-serdes-doesn-t-work

器件型号:DS92LX2121
主题中讨论的其他器件: DS92LX2122

您好!

我们的客户存在以下问题:

我在摄像头模式下连接了 DS92LX2121/DS92LX2122、无法让系统可靠地工作。 摄像机 PCLK 为27MHz。 正常故障模式是、我在解串器上看到一个良好的 PCLK、所有数据信号都为低电平。
我完成了以下操作:
1) 上电后、串行器退出睡眠模式。
2) 已验证串行器是否具有正确的输入。 输入包括 PCLK 和视频数据。
3) 已在25MHz 下运行 BIST、并通过查看 PASS 输出来验证没有错误。

在我的一个解串器 CCA 上、我发现在上电后快速关闭电源并重新打开电源、这使得一切正常。 当然、这不是一个永久性解决方案、但可能有助于跟踪问题。

请帮助我找出问题所在。

感谢你的帮助。 Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    您能否为我提供 SER 和 DES 的原理图?

    您是否还可以使用示波器捕获加电序列以确保启动时序正确?(SER:VDDD、VDDPLL、PCLK 和 PDB;DES: VDDD、 VDDPLL、 RIN+、PDB)

    此致、

    Michael W.