This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:有关 USB 超高速 PCB 布局的问题

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956754/tusb522p-question-about-pcb-layout-for-usb-super-speed

器件型号:TUSB522P

大家好、我对 USB 超高速或高速线路有疑问。

在文档"TI 高速布局指南"中、可以看到如下所示。

尽可能使用将高速差分对信号路由到 PCB 的顶层或底层
相邻的 GND 层。 TI 不建议对高速差分信号进行带状布线

----------------------------------------

而且、我无法理解为什么这些高速信号对布线在 PCB 顶部或底部、而不是带状线。  

在我看来、如果我将这些速度线布线为带状线(PCB 中的第2层或第3层)并覆盖 GND、则它将被接地屏蔽得更强、并且在 EMI 下会更强。

(如果如此,则上层和底层都是屏蔽的。)

顶部:GND

第二:高速线路

第三:接地

--------

您能给我一点帮助、为什么 TI 建议在顶部或底部布置高速信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在降低 EMI 方面、您是正确的、并且可以更好地控制布线的阻抗。 但是、它确实会在信号路径中添加至少两组可作为不连续性的过孔。 通过保持布线对称、在附近添加接地过孔(最大200mil)以用作返回路径、并调整反焊盘以控制寄生阻抗、可以最大限度地减小过孔的影响。

    谢谢

    David