This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:为什么极性相反? CRX2N - CRX2P

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963450/hd3ss460-why-the-polarity-is-reversed-crx2n---crx2p

器件型号:HD3SS460

设计

我们要实现此功能、我们要实现 DP 和 USB3.0、如下所示:

我找到了 HD3SS460、请帮助确定是否可以实现它? 或者它具有更好的解决方案。

此外、我在用户手册的原理图中找到了 HD3SS460EVM、如下图所示、但为什么极性相反? CRX2N - CRX2P

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃尔萨

    差分对在 HD3SS460的 Type-C 侧反转 (这种做法只是一个示例、具体取决于具体实施、以便在需要时实现更好的布局设计。)、因此为了补偿这种反转、差分对在 DP 侧再次反转。 同时,USB 规范允许极性反转,这就是不需要反转 SSTX 和 SSRX 差分对的原因。

    谢谢

    David