This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:评估板

Guru**** 2963650 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84, SN65DSI85EVM, SN65DSI83EVM, SN65DSI85, SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956826/sn65dsi84-evaluation-board

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: SN65DSI85EVM、 SN65DSI83EVM、 SN65DSI85、 SN65DSI83

您好!

我的客户使用 LT9211来实现一个 MIPI DSI 转双 LVDS 桥接器、以便与1920*1080屏幕通信。

我们最合适的器件是 SN65DSI84、对吧?

但我们只有 SN65DSI83EVM 或 SN65DSI85EVM、没有84。

我应该申请 SN65DSI83EVM 还是 SN65DSI85EVM? 然后使用 SN65DSI84替换该器件?

我能否通过仅使用一个 MIPI DSI 端口并保持另一个 MIPI DSI 端口未连接来使用 SN65DSI85进行评估、从而将其配置为与 SN65DSI84相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    是的、您只需使用 SN65DSI85并将其配置为单 DSI 转双 LVDS 即可。 这些器件都共享同一个裸片、唯一的区别是 SN65DSI84和 SN65DSI83的某些引脚在内部未连接任何引脚、因此仅禁用 SN65DSI85具有的功能。

    此致、

    I.K.