This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:计划支持10Gbps Gen2

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956818/tusb8041-plans-for-10gbps-gen2-support

器件型号:TUSB8041

大家好、

你好。

我们的客户想知道 TI 是否计划对该芯片进行10Gbps 版本的修订、或者对具有相同引脚的另一个 SKU 进行修订?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    TI 目前没有10G 集线器发展蓝图。

    此致、

    JMMN