This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306是否适用于 UART 应用

Guru**** 2943170 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956403/pca9306-pca9306-does-it-work-for-uart-applications

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: TXS0102

大家好、团队、

它是否适用于 UART 应用的 PCA9306?

在这种情况下、SDA/SCL 上的上拉电阻器将不存在。

是 TX 和 RX 通道。

从数据表中、我没有看到任何阻止它的因素。

我能否仅使用一个通道并使用第二个通道悬空?

我还在考虑 TXS0102、因为它集成了上拉电阻器、并且不需要为 Vref 使用外部电阻器。

问题背后的原因是、在 PCA9306上连接系统后、我们确实看到从一个系统(1.8V 侧)上拉取的0V 在3.3V 侧不会变为低电平。 我们能够将其下拉至0.3V、听起来像是 ESD 二极管导通。 因此、上的问题必须具有上拉电阻器。

我们仍在研究真正流动的电流、如果1.8V 系统确实能够拉低线路电压。

感谢后续行动。

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落

    如果您无法放置上拉电阻器、那么我不建议为此使用 PCA9306。 如果您希望将 PCA9306用于 UART、则需要 没有上拉电阻器的上拉电阻器、则信号可能无法完全恢复到 Vcc。

    TXS0102可能会更好、因为它包含上升时间加速器、可临时提供快速上升沿并具有内部上拉电阻、如您所述。

    如果有任何进一步的发展需要您的帮助、请告诉我!

    最棒的

    Danny

    --------

    此外、下面是另一篇类似的 E2E 帖子、可能会提供一些更有用的信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    是的、 由于 TXS0102 集成了上拉电阻器、因此可能仍然是最佳解决方案。

    Ciao、

    日落