This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:电荷泵的布局宽度

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956674/max3243-layout-width-for-charge-pump

器件型号:MAX3243

尊敬的团队:

电荷泵的建议宽度是多少(引脚24/28和引脚1/2)

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请求

    流入外部电容器的电流取决于负载和数据速率。 正常运行时的电流约为10mA、故障条件下的电流小于60mA。 我认为   布局中的线宽没有太大限制。  

    此致、

    Hao