This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3232E:SN65C3232E "切换"电荷泵的频率

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955575/sn65c3232e-sn65c3232e-switching-frequency-for-charge-pump

器件型号:SN65C3232E

我目前在 AM 和 DAB 频率范围内存在 EMI 问题。 在 AM 中、我看到三阶和五阶谐波。 因此、我确信这是来自数据转换(115200波特)。 在 DAB 波段(175–239 MHz)中、我还看到系统引起的违反。 这在3000th 至4000th 谐波范围内。 遗憾的是、我不是设计的所有者、目前无法从测量中获得更多详细信息。 我相信该范围内的谐波是不同寻常的。 因此、我正在寻找其他原因、现在我想知道所包含的电荷泵的开关频率是多少?

此致、Guido

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guido、

    电荷泵的开关频率约为1MHz。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该频率是恒定的(每个专用芯片)还是该变量与扩频时钟类似?

    是否存在与输入电压、环境温度、传输速率等相关的显著相关性 ?

    此致、Guido  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guido、

    每个 IC 中的频率是恒定的(无频谱扩展)。 频率应取决于温度和电源电压、但不取决于 信号( 输入或数据速率)。 但是、我们没有频率的特性数据。

    此致、

    Hao