This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:SPI 寄存器默认值

Guru**** 2509735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962344/tpic8101-spi-register-default-values

器件型号:TPIC8101

您好!

器件启动后 TPIC8101的 SPI 寄存器的默认值是多少? 由于我在数据表中找不到它们、这些值是否未知?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田山、您好!

    数据表 提供了默认值。 是否缺少任何信息?

    请告诉我们这些信息是否有用!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔琼-圣、

    您能否指出它在数据表中的位置? 恐怕我找不到任何地方了。

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田山、您好!

    如果您查看数据表中响应下左列的编程部分、则会看到默认位。 请参阅此处的附件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔琼-圣、

    你是指这个吗? 尽管我在前一篇文章中标记了"这解决了我的问题"、但我后来发现它有问题。 数据表第12页指出、在默认 SPI 模式下、SDO 直接等于 SDI (回波功能)。 我猜"响应(t)"下的值只是回显 SDI 代码、而不是默认值。 我的结论是、数据表中未写入默认值。 请再看一下。

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田山、您好!

    我知道。 单击"已解决"后、您始终可以对此做出响应。  

    我需要一些时间才能回到这里。 我将在下周之前收到一些反馈。