This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:REFCLK+和 REFCLK-翻转了-这是问题吗?

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956684/xio2001-refclk-and-refclk--were-flipped---is-this-an-issue

器件型号:XIO2001

在客户设计中、REFCLK+和 REFCLK-连接翻转。 它们在 PCI 端连接了一个 LSI、并且访问配置/内存空间时没有问题。  

(在 PCIe 端、PCIe 器件的 REFCLK+连接到 XIO2001的 REFCLK-、REFCLK-连接到 XIO2001 REFCLK+)

是否可以让它们翻转? PCIe 标准和文档中没有关于这一点的内容...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REFCLK 始终进入 PLL。 其极性无关紧要。