This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP159RSBEVM:R1-R4、R6-R9设计用途及其使用方法

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: DP159RSBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962863/dp159rsbevm-r1-r4-r6-r9-design-purpose-and-how-to-use-it

器件型号:DP159RSBEVM

我的客户正在评估我们的 DP159RSBEVM。 请您就 R1-4和 R6-9的用途提出建议吗?
如果客户使用源端=HDMI、如何处理此部分?  我猜第6页会显示它、但我不确定细节。
感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HDMI 是一个直流耦合3.3V 共模电压接口。 与 HDMI 源配合使用时的性能。 DP159要求其输入为交流耦合。 但 HDMI 源端期望看到一个具有50欧姆端接至3.3V 电压的 HDMI 接收器。 因此、R1-4和 R6-9用于模拟灌电流端接以满足 HDMI 源要求、而交流耦合电容器用于满足 DP159输入要求。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。