This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA100-Q1:SN65HVDA100-Q1未使用的引脚

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963042/sn65hvda100-q1-unused-pin-for-sn65hvda100-q1

器件型号:SN65HVDA100-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVDA100

大家好、

我的客户只想将 SN65HVDA100用作 LIN 总线唤醒器件、仅使用 INH 引脚。 那么、如何处理 RXD/TXD/NWAKE 引脚、保持悬空?

此致

张夏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    RXD 可保持悬空、但我建议将 TXD 上拉至逻辑电压电平、并将 nWAKE 上拉至电池。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    明白了、感谢您的回答。

    此致

    张夏