This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:关于 VDDIO 和 AVD 由于瞬时电源故障而降至3V 时的工作情况

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956213/dp83822i-regarding-the-operation-when-vddio-and-avd-drop-to-3v-due-to-a-momentary-power-failure

器件型号:DP83822I

尊敬的专家:

客户正在考虑 DP83822I 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

目前、VDDIO 和 AVD 均使用3.3V 电压。

-如果产品在3.3V 下运行、并且由于瞬时电源故障而将输出恢复到3.3V→3.0V→3.3V、那么在恢复到3.3V 后是否可以保持运行而不出现任何问题?

我们认为,由于以下原因,没有任何问题。

-由于本产品的设计工作电压为1.8V 或更高,因此我们相信,如果保持1.8V 或更高的电源输入,内部电路将不会出现问题。

另一方面、在3.3V 电压下降时、可能会发生错误信号检测和输出数据乱码等现象。

这些是正确的吗?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、  

    电源是以受控方式临时断开还是斜升至3.0V?  

    VDDIO 和 AVD 设计为在多个电压电平下运行、如数据表的建议运行条件表中所述。 如果电源保持不变并降至3.0V、这仍处于3.3V 工作电压下 PHY 的建议工作条件范围内。 在此期间 PHY 将正常工作。  

    例如、如果功率下降到2.9V、这将超出3.3V 运行的建议运行条件、因此 PHY 可能无法正常工作。 电源恢复后、发起到 PHY 的复位将重新初始化、PHY 将恢复正常运行。

    此致、
    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢你的答复。

    数据表仅介绍了建议的工作条件3.15V <AVD<3.45V and 3.15V<VDDIO<3.45V.

    我认为3V 意味着3.3V-10%。  

    是否 单独指定了运行条件?

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    抱歉、您回答错误、您回答正确。 建议的工作条件为 3.15V <AVD<3.45V and 3.15V<VDDIO<3.45V.  

    在这种情况下、我们无法保证 PHY 在电源电压为3.0V 时如何工作、它的范围可能从数据包错误到链路中断、但这超出了 PHY 的验证条件。  

    当电源恢复时、PHY 的复位将在建议的条件下重新初始化。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢你的答复。

    我了解使用 VDDIO 时3.0V 是不可接受的、VAD 是不可接受的。

    我将与客户分享您的建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一