This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:自举偏斜值

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956377/dp83867ir-strap-skew-value

器件型号:DP83867IR

各位专家:

表48显示了自举_STS2寄存器的值。 位6:4说明显示了这些位保持 RGMII_TX_DELAY_CTRL[2:0]。 我的理解是、这些位保持 RGMII 时钟偏差 TX[2:0]。  

请确认。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eckikosi-San、

    是的、在 TAPE_STS2寄存器0x006F[6:4]中保存的位对应于 DP83867IR 数据表第8.5节中的表8:RGZ RGMII 发送时钟偏差详细信息。  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的及时确认。

    客户希望表48修改如下。

    此致、

    Uchikoshi