This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3223E:电容值

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3223E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955408/trs3223e-cap-values

器件型号:TRS3223E

大家好、团队、

对于引脚插入现有插座的情况、TRS3223E 会看到略高于数据表中建议的电容值。 电源电压为5V。 请参阅随附的。 您能否确认可以使用100nF 的 C5050和1uF 电容器、而不是470nF 电容器? 这将减轻压降。

 非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lutz、

    由于您要增加电荷泵电容器和输出电容器、因此该配置应该是可以的。 如果电容值低于建议值、问题就更大。

    此致、