This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E-SEP:工作电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168E-SEP, DS34LV86T, DS34LV87T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962809/sn65c1168e-sep-operation-voltage

器件型号:SN65C1168E-SEP
主题中讨论的其他器件: DS34LV86TDS34LV87T

您好!

SN65C1168E-SEP 能否以 VCC=3.3V 的电压运行?

如果 是、在这种情况下、我们是否可以参考任何电气特性?

如果否、VCC=5V 时的 SN65C1168E-SEP 能否 直接连接到以 3.3V 电压运行的 DS34LV86T/DS34LV87T?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erin、

    SN65C1168E-SEP 不适用于3.3V Vcc。 但是、该器件确实可以与3.3V RS-485收发器配合使用、因为它们符合 RS-485信令要求。 此 博客 讨论了应用的详细信息。

    此致、

    Hao