This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867E 的 SGMII 配置

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962794/dp83867e-sgmii-configuration-of-the-dp83867e

器件型号:DP83867E

我们将实施 DP83867E。 我们以前已经将它与 RGMII 搭配使用、现在我们希望在 SGMII 应用中使用它。 我不明白自举配置应该是怎样的。 此(附加)映像是我们为 RGMII 配置的方式。 我从我们公司最近的一个项目中获得了此参考。 我假设我只需要更改自举配置、以便将 PHY LED0与电阻器配合使用。 阅读数据表让我完全困惑。

如何处理未使用的引脚、

2.数据表第39页提供了两条关于 RX_D3和 RX_D1与 SGMII 的注释,但我认为 SGMII RX_D3和 RX_D1中使用的这两个引脚被标识为 SGMII_SOP 和 SGMII_SON,所以为什么要捆绑它们? TX_D2和 TX_D3以及 RX_CTRL 和 RX_CLK 引脚、它们在 SGMII 模式下如何连接或不连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    对于未使用的输入引脚、它们不应悬空。 如果它们有一个内部上拉或下拉电阻器、它们也应该被相应地从外部上拉或下拉。 但是、如果它是未使用的输出、则将其保持悬空。

    关于 RX_D3 (也称为 SGMII SON)和 RX_D1 (也称为 SGMII CON)、它们是差分信号的一部分、与 RX_D2 (又称为 SGMII SOP)和 RX_D0 (也称为 SGMII COP)配对。 这些引脚也用作 PHY 地址的自举(在第8.5节中)。 如果这些引脚被捆绑、那么它们的对应引脚也需要捆绑以平衡信号。

    此致、

    Gerome