Other Parts Discussed in Thread: DP83867E
我们将实施 DP83867E。 我们以前已经将它与 RGMII 搭配使用、现在我们希望在 SGMII 应用中使用它。 我不明白自举配置应该是怎样的。 此(附加)映像是我们为 RGMII 配置的方式。 我从我们公司最近的一个项目中获得了此参考。 我假设我只需要更改自举配置、以便将 PHY LED0与电阻器配合使用。 阅读数据表让我完全困惑。
如何处理未使用的引脚、
2.数据表第39页提供了两条关于 RX_D3和 RX_D1与 SGMII 的注释,但我认为 SGMII RX_D3和 RX_D1中使用的这两个引脚被标识为 SGMII_SOP 和 SGMII_SON,所以为什么要捆绑它们? TX_D2和 TX_D3以及 RX_CTRL 和 RX_CLK 引脚、它们在 SGMII 模式下如何连接或不连接。