This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:从总线电压为1.8V、主总线电压为5V

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962988/tca9548a-slave-bus-voltage-1-8v-and-master-with-5v

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件: TCA9546A

大家好、

我想将一个来自 Atmega 控制器的5V I2C 拆分成3个具有1.8V 逻辑的独立 I2C 总线。  

我的环境温度非常高-最大值 125°C、因此它当然位于上边缘。  

因此、我必须采用较低的 Vcc (热原因)、也必须采用小于2.5V 的 Vpass <=1.8V 的原因。  

我的问题:使用 Vcc=1.8V 来满足我对 Vbus (从器件) 1.8V 逻辑的要求是否正常?

`ll 问题:A0-A2和复位:我使用5V 高电平是否正常、而不是建议的"最大 VCC+0.5V"(=2.3V)? 如果我查看最大值 绝对规格最高允许7V 电压、不会造成损坏。  

谢谢、此致、
Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、

    感谢您的支持!

    [引用用户="Marks Greulich"]

    我的问题:使用 Vcc=1.8V 来满足我对 Vbus (从站) 1.8V 逻辑的要求是否正常?

    我认为1.8V 应该正常工作、但您必须确保5V 侧的 VOL 低于0.54V、因为这是 VCC = 1.8V 时的低电平输入电压要求

    [引用用户="Marks Greulich"]

    `ll 问题:A0-A2和复位:我使用5V 高电平是否正常、而不是建议的"最大 VCC+0.5V"(=2.3V)? 如果我查看最大值 绝对规格最高允许7V 电压、不会造成损坏。[/引述]

    当您超过建议的工作条件时、您可能无法获得完美的功能。 这种情况不同于其他情况、因为它使用不同的电路(请参阅数据表的第8.2节)。

    [引用用户="Marks Greulich"]

    我想将一个来自 Atmega 控制器的5V I2C 拆分为3个具有1.8V 逻辑的独立 I2C 总线。[/QUERP]

    您希望仅使用3个通道? TCA9548A 是一款8通道器件。 您是否了解过 TCA9546A? 您还可以在 此处找到我们的不同 I2C 开关和多路复用器产品系列

    最棒的

    Danny