This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:DP 交替模式- DPCD 寄存器和侦听如何在规范和交叉点方面发挥作用?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963133/tusb564-dp-alt-mode---how-do-dpcd-registers-and-snooping-come-into-play-with-regards-to-the-spec-and-cross-points

器件型号:TUSB564

大家好、

我的客户刚刚开始使用此 DP 交替模式产品–他们希望同时支持 DP1.4、4K60和 USB3 (5Gbps)。

他们对 DPCD 寄存器和侦听在规范和交叉点方面的作用有点困惑。 他们还不确定是否应该调整 DP 到 HDMI 转换器上的 DPCD 寄存器(本质上是灌电流)、以便在它们处于双通道模式时设置 MAX_RAM_COUNT = 2。

您能否提供对他们有帮助的任何反馈或材料?
谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦

    TUSB564根据 AUX 事务的内容管理活动的 DisplayPort 信道的数量。 TUSB564监听本机 AUX 对 DisplayPort 接收端的 DPCD 寄存器0x00101 (通道数_设置)和0x00600 (设置_电源_状态)的写入。 TUSB564会根据写入通道数集的值来禁用/启用通道。

    因此、当 TUSB564配置为 USB + 2 DP 信道时、DP 转 HDMI 转换器需要将其 MAX_LAN道_COUNT 设置为2是完全正确的。 这将强制 DP 源端处于2 DP 信道模式、因此现在源端、TUSB564和接收端之间的信道计数是一致的。

    谢谢

    David