This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:原理图审阅

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956329/tusb4020bi-schematic-review

器件型号:TUSB4020BI

大家好、

您可以帮助查看以下原理图吗? 我们不需要 OCP 功能。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    原理图反馈:

    不要在 PWRCTL/Baten 上安装上拉电阻器-这样做将启用电池充电模式。  如果不使用、只允许它们浮动。

    USB_VBUS 是一个检测输入、只有当有源主机连接到集线器的上游时、它才应该为高电平。

    GRSTz、1uF 电容足以满足大多数应用的需求、如果上电压缓慢上升、某些应用需要2uF 电容。

    此致、

    JMMN