请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 主题中讨论的其他器件:DP83869
您好!
根据您在第11.1章中的两个电源序列图115和表101、我注意到对于0.5ms 的斜升时间有一个最小要求。
情况良好、但当我测量电源斜坡时间时、我有这些斜坡时间(请参阅下图)
我具有高达~700mV 的极快斜坡时间(~200us)、以及直到达到 stady 状态的缓慢斜坡时间。
您认为这会导致 DP83869出现任何问题吗? 尤其是对于1.1V (VDDA1V1)电源?
此致、
Jimmy