This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:电源斜升时间

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954194/dp83869hm-supply-ramp-time

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好!

根据您在第11.1章中的两个电源序列图115和表101、我注意到对于0.5ms 的斜升时间有一个最小要求。

情况良好、但当我测量电源斜坡时间时、我有这些斜坡时间(请参阅下图)

我具有高达~700mV 的极快斜坡时间(~200us)、以及直到达到 stady 状态的缓慢斜坡时间。

您认为这会导致 DP83869出现任何问题吗? 尤其是对于1.1V (VDDA1V1)电源?

此致、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我们将研究此问题、并将在下周周二之前提供反馈。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    数据表指定的电源的最大斜坡时间为100ms。 这不应导致任何问题。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    最大斜坡时间不是我的关注点。 我问过您在数据表中指定的最短斜坡时间(0.5ms)。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    这仍然不应导致任何问题。  

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Nikhil!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!

    谢谢、

    Nikhil