This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233-HT:我们能否使用 SN65HVD233-HT IC 与5V CAN 总线连接

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD233-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962696/sn65hvd233-ht-can-we-use-sn65hvd233-ht-ic-to-interface-with-5v-can-bus

器件型号:SN65HVD233-HT

您好!

我想使用 SN65HVD233-HT IC 将 STM 微控制器连接到具有不同电压电平的 CAN 总线。

我们是否可以使用该 IC 来连接不同的电压电平。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kishor、

    哪些电压电平不同? 我们有 CAN 收发器、在这些收发器中、IO 电压可以与电源电压偏置分开调节。 这是您所指的吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric Hackett,

    感谢您的回复、 刚刚实现了5V CAN 系统中3.3V VCAN 的互操作性数据表中对3.3V CAN 的部分 进行了解释、回答了我之前的问题、

    但是、如果您能够解释数据表中进一步提到的这意味着什么、那将是很棒的:

    "但是、电气互操作性不能确保可互换性。 大多数 CAN 总线实施者都认识到 ISO 11898未充分指定电气层、严格的标准合规性本身无法确保可互换性。 这只需要进行彻底的设备测试。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kishor、

    这指的是、虽然3.3V 和5V CAN 收发器可以在同一 CAN 总线上相互工作、但我们无法保证3.3V 收发器可以通过该总线上的5V 收发器进行切换、并且无论工作情况如何。 更改5V 和3.3V CAN 收发器需要在客户端进行测试、因为这可能需要对系统设计进行调整。

    此致、