This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C550D:INTRPT 引脚

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C550D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956388/tl16c550d-intrpt-pin

器件型号:TL16C550D

大家好

如果我们问 TL16C550D、您会介意吗?

INTRPT 引脚是否推挽输出引脚?
作为这个问题的背景、 为了连接到 CPU、我们需要确认上拉寄存器是否需要。

请注意、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INTRPT 引脚为推挽式。 "高电平输出电压"和"低电平输出电压"电气特性适用于 INTRPT 引脚。 实际上、这适用于该器件上除 XOUT 之外的所有输出。

    最棒的

    Danny