This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD203:客户条件下的 LVDS 或 M-LVDS

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956210/sn65mlvd203-lvds-or-m-lvds-under-the-customer-s-condition

器件型号:SN65MLVD203

您好!

我的客户希望在以下情况下传达数据。

  • 长度:>=20m 外部电缆
  • 比特率:150MBps

使用 LVDS 或 M-LVDS 的是什么?   请告知我们您的建议。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    我建议使用 M-LVDS、因为它具有更高的驱动能力。 请注意、最大数据速率和距离是一个与系统相关的参数、它取决于许多因素、因此最好由客户在其系统中进行评估。 他们可以使用此应用手册作为参考: https://www.ti.com/lit/an/slaa845/slaa845.pdf 

    此致、

    I.K.