This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:5V VCC 3.3V IO

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963130/sn65hvd1781-5v-vcc-3-3v-io

器件型号:SN65HVD1781

客户要求我确认 由5V 电源供电的 SN65HVD1781能够直接与3.3V MCU 通信。

SN65HVD1781数据表规定 VIH 最小值= 2V、典型3.3V MCU VOH 最小值将为2/3xVCC 或2.2V。  因此、没有任何问题。

我唯一要注意的是、对于5V VCC、R 的输出电平可能会超出 MCU 输入的绝对最大值。  除非 IO 可耐受5V 电压。

请告诉我您是否同意。

此致、
标记

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您在这里进行的分析是正确的。 输入引脚在识别来自3.3V MCU 引脚的输入高电平时应该没有问题。 此配置的问题是 R 引脚将使用5V Vcc 作为其高电平输出的基准、如果 MCU 无法承受此电压、这可能会成为一个问题。 在这种情况下、可以使用 FET 作为该信号的电压转换器、以安全地将其转换为 MCU 可以承受的值。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Eric!

    此致、
    标记