This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A-Q1:默认输出状态

Guru**** 2381850 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963099/tca6408a-q1-default-output-state

器件型号:TCA6408A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA6408A

尊敬的团队:

我的客户在 TCA6408AQPWRQ1上工作、在他们的设计中使用该器件、但他们意识到输出在上电时被拉至高电平、并保持该状态、直到软件接管控制权。 是否有办法将输出保持在低电平? 或者、我们是否有具有低电平有效输出的版本?

此致、

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caglar、

    TCA6408A 的 P 端口最初将配置为具有高阻抗输出驱动器的输入(配置寄存器的默认值)。 输出驱动器仅在使用配置寄存器将该引脚配置为输出后才会变为有效并反映输出寄存器的值。 在此之前、该引脚的值将由外部上拉/下拉电阻器和泄漏路径决定。

    在配置 I/O 扩展器之前、是否有其他器件/组件可以提供从这些线路到 Vcc 的泄漏路径?

    此致、
    Eric Schott