This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575:连接电机驱动器 IC

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8800, PCF8575, DRV8823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954763/pcf8575-interfacing-with-motor-driver-ic

器件型号:PCF8575
主题中讨论的其他部件:DRV8800DRV8823

我的要求是控制来自微控制器的四个或更多直流电机/锁存继电器、

以前、我使用 DRV8800 IC 来控制 微控制器的直流电机/锁存继电器、

但由于 可用引脚数量有限、现在我将16-IO 扩展器 IC (PCF8575)与微控制器连接。

我决定将 DRV8823 IC 与 PCF8575 IC 连接起来、而不是将 DRV8800 IC 的四个 IC 连接到 PCF8575 IC、以控制 四个直流电机/锁存继电器(直流电机/ 锁存继电器 连接到 DRV8823 IC)  

您能给我建议一下它的接口吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AC、

    您是否需要此器件快速驱动输出(如 PWM?) 如果是、您的速度将非常有限、因为您需要通过 I2C 事务进行切换。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我的要求是以 PWM 的速度驱动输出。 我的输出可以在一种状态下保持稳定几秒钟、因此我认为速度限制对我来说不是问题、

    或者、如果 TI 有任何驱动器 IC、其中有四个使用相位和使能配置引脚的电机驱动器、并且可以与 I2C 通信、您也可以建议我这样做。

    谢谢

    -Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我将把这个主题重新分配给电机驱动团队、以仔细检查他们是否有一个具有4个通道的 I2C 控制电机驱动器(如果是 H 桥、我认为我们需要8个通道)。  

    他们应在24小时内提出意见。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    "如果 TI 有任何驱动器 IC、其中有四个使用相位和使能配置引脚的电机驱动器、并且可以与 I2C 通信、您也可以建议我使用。"

    您是否会检查 DRV8847S 以查看其是否满足您的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢王、

    使用 DRV8847S IC、我只能连接两个直流电机/继电器。 但我需要单个 IC 解决方案来连接四个直流电机、请向我提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A. C、

    DRV8847S 是 我唯一能想到的器件。 该解决方案可能需要使用两个 DRV8847S。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您能告诉我,TI 是否有任何驱动器 IC,其中有四个使用相位和使能配置引脚的电机驱动器,并且可以与 SPI 通信吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A. C、

    否 没有一个器件可驱动四个电机。

    BTW、您可以从 https://www.ti.com/motor-drivers/stepper-driver/overview.html 搜索步进电机驱动器