This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:CANH 和 CANL 引脚保护

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230, SN65HVD234, SN65HVD233, SN65HVD235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962993/sn65hvd230-canh-and-canl-pins-protection

器件型号:SN65HVD230
主题中讨论的其他器件: SN65HVD234SN65HVD233SN65HVD235

大家好、

我们的客户使用 SN65HVD230进行传感器设计。  它们打算将 SN65HVD230的 CANH 和 CANL 从传感器外部引入、以便用户连接到其总线。  这是正确的方法吗? 如果有人意外地对这些引脚施加24VDC 和接地、是否还有保护线路的方法?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、

    感谢您将此内容引入 E2E。

    当您说"传感器外部"时、您是指 CAN 总线从传感器板转至连接器吗?

    这样做的最佳方法是放置钳位电压低于16V 的二极管、以便在发生24V 短路时不会损坏 CANH 和 CANL 引脚。

    客户是否愿意切换到其他器件? 根据客户在 SN65HVD230上使用的特性、SN65HVD233、SN65HVD234和 SN65HVD235具有高 CAN 总线电压保护(+/-36V)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    这些收发器的 CAN 引脚比普通数字引脚更具弹性、因为它们希望以某种方式连接到外部世界。 这些器件的额定 ESD 事件等级可在暴露于其他机器或用户的瞬态时提高可靠性。 对于预期会发生总线故障(意外连接)的特殊情况、可以使用具有总线故障保护功能的收发器来确保器件能够承受此类事件。 在这种情况下、我推荐在 CAN 引脚上具有+-36V 更高总线故障额定值的 SN65HVD234。 TVS 二极管等外部保护器件也可提供额外的保护。

    请告诉我此解决方案是否适用于客户、如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott