This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:替代封装的热性能信息 VQFN PN:AM26LV32EIRGYR

Guru**** 2513195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956197/am26lv32e-thermal-information-for-alternate-package-vqfn-pn-am26lv32eirgyr

器件型号:AM26LV32E

您好!  

我对相同组件但不同封装类型的热阻信息感兴趣。 根据我的器件型号、封装类型为 VQFN 封装、P/N: AM26LV32EIRGYR。  

我希望此封装类型的结至外壳(底部)热阻和/或结至电路板热阻。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是 AM26LV32EIRGYR 的热数据

    Theta JA-High K:40.6.  
    Theta JC、顶部:46.4  
    Theta JB:17.2  
    PSI JT:0.6  
    PSI JB:17.2  

    此致、

    Hao