This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217-Q1:对某些功能有疑问

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP, TUSB217-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963007/tusb217-q1-question-about-some-function

器件型号:TUSB217-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DXP

大家好、团队、

感谢您的全力支持。 我从客户那里得到了一些问题、如下所示。 您能提供答案吗?

问题1.  关于 DXP/DxM 内部电路、D1M 和 D2M 是内部直流隔离吗? 如果是、在 IC 复位期间、在 HS 通信期间、状态是否发生变化? 客户应注意、USB 连接器的过压会传递到 MCU。

问题2. 关于断开检测、该 IC 是否具有在内部监控 SOF 电压并执行断开判断的功能? 如果是、您能回答以下问题吗

Q2-1. 断开的检测阈值电压(最小值--mV)是多少?

Q2-2. 如果 MCU 的检测阈值高于 TUSB217-Q1的阈值、则 TUSB217-Q1的行为是什么?(例如、转接驱动器检测到断开→转接驱动器停止 HS 的升压操作→眼图被挤压→USB 通信未建立→USB 从用户的角度断开)

问题3. 关于 HS 信号的信号状态、该 IC 具有直流电平升压功能。  该直流电平升压是否也会升压 SOF 电压? 如果是、升压电压是否不仅出现在输出侧、还出现在输入侧?

问题4. 关于 RX 灵敏度、 更改 RX 灵敏度是否只是设置直流电平阈值(IC 仅放大高于阈值的电压)? 或者 、是否有特定的阈值可用于接收信号的衰减、该阈值是否也发生了变化? 我不确定 RX 灵敏度是如何工作的、因此我想详细了解该机制。

问题5.    是否有任何关于将 RX 灵敏度设置更改为 过高的问题?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurimoto-San、

    这里有一些仅 NDA 的详细信息。 让我们关闭此 E2E 主题、我将跟进单独的电子邮件主题。