This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:TUSB8042A

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962840/tusb8042a-tusb8042a

器件型号:TUSB8042A

您好、Malik 和团队

您能否查看最小 USB_R1下拉电阻器值?

这是因为我的客户正在调整眼图的 USB_R1下拉电阻器。

它们可以获得所需的8.2kOhm 眼图、但最小 USB_R1为8.25kOhm、容差为1%)

您能不能让我获得您的建议、即是否可以使用 USB_R1的低值而不会出现任何问题?

请查看、让我获取您对此的建议。

谢谢、致以诚挚的问候

Yun 比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    我们将8.25K Ω 设置为 USB_R1的低端、因为较低的值会增加更多抖动。  如果您在眼图测试中未发现抖动问题、则略低的值应该不会有问题。  我们有客户在生产中使用低至8k Ω 的值。

    此致、

    JMMN