This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 加热

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, LMH6401, DS30EA101, DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956094/heating

器件型号:DS125DF410
主题中讨论的其他器件:LMH5401LMH6401DS30EA101

你好

我的设计从三个相同的通道构建、每个构建都是基于 LMH5401-LMH6401-DS30EA101的链。 LMH5401 和 LMH6401直流耦合之间、 LMH6401和 DS30EA101交流耦合之间。   LMH5401和 LMH6401的共模电压 VOCM 输入连接在一起、以稳定提供2.5V 电压、这些组件的电源连接为5V 单电源(Vs-和 GND 连接在一起)

组件 DS30EA101由2.5V 电源供电。

所有三个通道(链)都连接到一个组件 DS125DF410的输入 端(由2.5V 电源供电)、 LMH6401的输出端与 DS30EA101的输入端之间的耦合为交流。

未发现任何寄生生成的不稳定性(已将频谱分析仪与天线监听器配合使用、频率高达3GHz

全部三个通道和重定时器 DS30EA101放置在多 GND PCB 上、并且所有器件焊盘都连接到 GND 平面(内部和打印侧)。 面积约为 15-20平方厘米、但电路板更大。

面积约为60至70摄氏度。 它不是高温? 产生此温度的可能原因是什么? 除了散热面积增加之外、我们如何通过其他方法降低温度?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuri、您好!

    您提到没有振荡迹象且未使用高压电源、您是否看到任何器件的高功率消耗(电源电流)相关问题? 每个组件中有三个组件会导致典型的功耗约为2.2W、并且这些器件没有暴露的散热焊盘。 您是否能够共享原理图?

    在您的多 GND PCB 设计中、您很可能有过孔穿过内层。 这将有助于将其传递到底层、从而更快地散热;但这并不是散热的最重要因素。 这主要取决于铜平面的表面面积、过孔的数量和尺寸。 如果您想了解有关该主题的更多信息、请参阅以下一些更深入的应用手册: 热设计、 PowerPAD、 布局和 PowerPAD 简介。  

    谢谢、

    Sima