This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:如何将 TUSB9261-Q1设置为测试模式以进行合规性测量?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962748/tusb9261-q1-how-to-set-tusb9261-q1-in-test-mode-for-compliance-measurements

器件型号:TUSB9261-Q1

您好!

我没有找到有关如何将器件设置/配置为 USB3.0测试模式的参考、因此它会重复模式。

你可以告诉我吗?

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    我将在周四的 EOD 前查看我可以提供的内容并返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    您的客户正在使用哪些测试设置/测试设备?