This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:TUSB8044A 的上行端口是否支持10Gbps?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955703/tusb8044a-does-the-upstream-port-of-tusb8044a-support-10gbps

器件型号:TUSB8044A

  TUSB8044A 的技术规格仅描述 了下行通信(5Gbps)。TUSB8044A 的上行端口是否支持10Gbps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB8044A 仅支持在上行和下行端口上以5Gbps 速率运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据您的回答、我有两个新问题。

    如果芯片的下行接口全部连接到高速器件(所有接口均满足5Gbps)、并且它们同时使用、那么它们的最大平均速度是多少?

    贵公司是否有上行速率为10Gbps、下行速率为5Gbps 的 USB 集线器芯片? 请帮您推荐它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 只有可在 USB 3.1第1代 x1 (5Gbps)下运行的 USB 集线器。 上行端口上无10Gbps 运行速率。  

    由于数据包被过度收听且多个器件同时运行、最大吞吐量将受到限制。 典型的基于 USB 3.0 SSD 的海量存储设备、最大输出速度约为350MB/s (单个设备)、我们不会看到集线器的吞吐量有任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要连接四个 USB 设备、每条通道为250MB/S (总共1GB/S)。 支持 TUSB8044A