This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:Vpass 设置

Guru**** 2925710 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9544A, TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956201/pca9544a-vpass-setting

器件型号:PCA9544A
主题中讨论的其他器件: TCA9544A

您好!

我想将 PCA9544A 用于以下系统:

主设备:3.3V I2C
-从设备:1.8V I2C

以下信息显示 了当 Vcc = 3.3V 时 Vpass = 1.9V

但图12显示了 Vcc = 3.3V 时的 Vpass = 25V 典型值。
哪些信息是正确的?

不管怎样、PCA9544A 能否满足上述条件、哪个3.3V 主器件和1.8V 从器件?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata-San、

    我建议使用 TCA9544A 并将 Vcc 设置为1.8V。 这样做可以解决该问题。

    否则、使用您参考的图12、您需要将 PCA9544A 的 Vcc 设置为大约2.5V 或更低(此器件上建议的最低 Vcc 为2.3V)、以确保它适用于最大情况(这是最坏的情况)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby -San、

    您的建议如下所示?

    主设备:3.3V I2C
    -从设备:1.8V I2C
    -VCC:2.3V~2.5V

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的建议实际上是使用 TCA 版本、因为与 PCA 相比、它使用了更新的工艺技术、更好的 POR 电路和更宽的 Vcc 支持。 使用 TCA 将允许您使用1.8V 电源轨、而不是尝试查找2.3V~2.5V 电源轨。

    如果由于某种原因必须使用 PCA 设备,则为是。 您发布的内容是正确的。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby -San、

    您的建议:  

    TCA9544A
    主设备:3.3V
    从机:1.8V
    - VCC:1.8V

    我感到困惑、因为 TCA9544A 数据表如下所示。 当 Vcc = 1.8V 时、典型 Vpass 支持0.8V。 当 Vcc=1.8V 时、是否有可能支持1.8V 从器件?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的 VPass 规格显示了100uA 时的电压、并提供了这些条件下导通 FET 的 Vth 值。 圈出的差值为1.8V-0.8V = 1.2V =Vth pass FET

    使用数据表中的图16:

    这意味着、如果 I2C 总线上的最低电压为1.8V (图形中的 V pass)、则 Vcc 必须约为2.6V 或更低、才能支持1.8V
    这意味着您可以因此使用 Vcc = 1.8V。 使用 Vcc= 1.8V 意味着您可以在次级通道上支持高达5.5V 的电压。

    数据表中的这一部分还介绍了以下方面的一个示例:

    -Bobby