This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:使能引脚

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956177/tca9517-enable-pin

器件型号:TCA9517

您好!

使能引脚是以 VCCB 还是 VCCA 为基准? 建议的运行条件是指 VCCB (高电平输入电压为0.7V x Vccb、低电平输入电压为0.3V x Vccb)、但第1页的简化版原理图显示了使能引脚与 VCCA 位于同一侧。 我假设这并不意味着使能引脚是指 VCCA、对吧?

此致、

Xaver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xaver、

    你是对的。 使能引脚以 VccB 为基准、而不是以 VccA 为基准。

    谢谢、

    -Bobby