This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212-Q1:SEL 引脚用法

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955164/hd3ss3212-q1-sel-pin-usage

器件型号:HD3SS3212-Q1

大家好、团队、

我想检查 HD3SS3212-Q1上的 SEL 引脚。
在数据表的电路示例(图13)中、CC 控制器已连接、 但我不需要此类功能来检测主机的电流供电能力、因此我考虑使用检测 C 型连接器 CC 引脚一侧电压并控制 SEL 引脚电压的电路。
原理图如内部链接所示、是否可以像这样使用 SEL 引脚?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 Type-C 连接器? 如果是、您如何知道所连接的器件是 UFP 的 DFP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    是的、客户使用 Type-C 连接器。

    在连接的电路中,客户不需要检测 UFP 或 DFP,因为连接的设备是固定的,并且不需要检测 主机的电源电流能力。

    使用此组件的原因是它可以在两个方向上使用 Type C 电缆。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从原理图上看、它似乎起作用